请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431 我希望将 TL431用作比较器。 基准引脚上允许的最大输入电压是多少?
我想使用 TL431来驱动一些 LED。 基准输入由 电阻分压器梯形电路驱动、并连接到非常高的电压。
我已经对其进行了调节、使最坏情况下的基准输入大约为27V。 但这远高于12V 阴极驱动电压。
阴极由12伏驱动。 当基准输入达到2.5V 时、TL431打开并驱动 LED。
这是可以的吗?