This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:最大基准引脚电压

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942787/tl431-maximum-ref-pin-voltage

器件型号:TL431

我希望将 TL431用作比较器。 基准引脚上允许的最大输入电压是多少?

我想使用 TL431来驱动一些 LED。 基准输入由 电阻分压器梯形电路驱动、并连接到非常高的电压。

我已经对其进行了调节、使最坏情况下的基准输入大约为27V。 但这远高于12V 阴极驱动电压。

阴极由12伏驱动。 当基准输入达到2.5V 时、TL431打开并驱动 LED。

这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REF 引脚上没有最大电压、因为它取决于绝对最大 IREF 电流。 有关比较器模式下的更多设计注意事项、请参阅以下应用手册