This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:电源时序

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942701/tps23881-power-sequence

器件型号:TPS23881

你(们)好

TPS23881是否具有电源序列规格?

由于电流输入电源54V 输入的上升时间相对较长、因此先提供3.3V 电压、有时 PoE 不工作。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    RESET 引脚必须保持低电平、直到 VPWR 和 VDD 均高于其 UVLO 阈值。 请查看 TPS23881数据表中的10.2.1部分。 谢谢。

    此致、

    一分钱