This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:TPS92515调试支持

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942592/tps92515-tps92515-debugging-support

器件型号:TPS92515

您好!

我使用 TPS92515构建具有六个 LED 通道的电路板。 我正在使用模拟调光、并使用"TPS92515 Calculator Rev3"计算适当的值。

我附加了包含我的值的工作表以及其中一个通道的原理图。 我使用 Arduino Mega 通过 PWM 信号和低通滤波器(33k、4u7)控制 iADJ 引脚。

为了进行测试、我对其中一个通道编程了一个缓慢上升的斜坡。 作为一个负载、当我用示波器测量压降时、我使用一个4 Ω 功率电阻器、我可以每280µs μ s 看到尖峰、但不能看到连续电流。 我是一名经验丰富的硬件设计人员、但不是电源设计人员。

从何处开始? VIN 稳定、TPS 的 VCC 输出看起来也良好且稳定。

e2e.ti.com/.../VanLight_5F00_LED1_2D00_LED-Channel-1.pdfe2e.ti.com/.../_7E00_TPS92515-Calculator-Rev3.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来是在最大关断时间模式下运行的。  C102、该470nF 吗?  应为470pF。

    您似乎没有输出电容、这很好。  请注意、对于 TPS92515和电阻器负载、您可能会遇到 TPS92515启动问题。  这是因为 Coff 电容器需要能够充电至1.0V。  如果不能、它将进入最长关断时间。  这在电阻器负载中很常见、尤其是在输出电容器中。

    您可以查看 Coff 电压、看看它是否也达到1.0V。

    您的设计具有很多电流纹波、但如果没有输出电容器、LED 也会看到这种纹波。

    此致、