您好!
我使用 TPS92515构建具有六个 LED 通道的电路板。 我正在使用模拟调光、并使用"TPS92515 Calculator Rev3"计算适当的值。
我附加了包含我的值的工作表以及其中一个通道的原理图。 我使用 Arduino Mega 通过 PWM 信号和低通滤波器(33k、4u7)控制 iADJ 引脚。
为了进行测试、我对其中一个通道编程了一个缓慢上升的斜坡。 作为一个负载、当我用示波器测量压降时、我使用一个4 Ω 功率电阻器、我可以每280µs μ s 看到尖峰、但不能看到连续电流。 我是一名经验丰富的硬件设计人员、但不是电源设计人员。
从何处开始? VIN 稳定、TPS 的 VCC 输出看起来也良好且稳定。
e2e.ti.com/.../VanLight_5F00_LED1_2D00_LED-Channel-1.pdfe2e.ti.com/.../_7E00_TPS92515-Calculator-Rev3.xls