Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
您好!
我们已使用 BQ40Z60开发出4S6P 封装。
根据 CUV、放电在2750mV/延迟5秒处停止
为了在完全放电后保持容量、我们设置了 Power - Shutdown voltage @ 2750mV/ delay 10sec
对于充电、我们设置了:
预充电启动电压2200mV
充电电压低至2900mV
预充电电流为250mA
充电电流低至1000mA
如果电池在完全放电后处于单独状态一段时间、电池将进入关断状态。 较长的时间将使电压进一步下降。
我们遇到的问题是、当连接充电器时 BMS 会唤醒、但根本不会开始充电。