This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:断电后进行预充电

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939552/bq40z60-pre-charging-after-powerdown

器件型号:BQ40Z60

您好!

我们已使用 BQ40Z60开发出4S6P 封装。

根据 CUV、放电在2750mV/延迟5秒处停止  

为了在完全放电后保持容量、我们设置了 Power - Shutdown voltage @ 2750mV/ delay 10sec

对于充电、我们设置了:

预充电启动电压2200mV

充电电压低至2900mV

预充电电流为250mA

充电电流低至1000mA

如果电池在完全放电后处于单独状态一段时间、电池将进入关断状态。 较长的时间将使电压进一步下降。

我们遇到的问题是、当连接充电器时 BMS 会唤醒、但根本不会开始充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您能否提供.gg 文件和系统原理图?  

    TRM 第56页中概述了开始充电的流程图、您是否验证了所有条件是否都满足才能开始充电?

    TRM: www.ti.com/.../sluua04d.pdf

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们可以看到、这些要求已全部满足。

    附加的文件。

    谢谢、

    Robe2e.ti.com/.../produ240_5F00_8_2D00_3_2D00_20.gg.gg.csve2e.ti.com/.../Battery-Protection-Powerbox-V1.1_5F00_SCH.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    电量监测计唤醒时、您能否发送仪表板上位的屏幕截图? 您是否设置了可使 FET 保持关断的位? 可以触发一些保护以防止充电。 测量仪表上是否更改了任何其他参数?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我已将电池放在工程师处进行检查、并通过了您的问题。 还没有答案、但我马上会回来。

    此致、

    Rob