This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867Q1EVM:较低的输入电压(8V)将导致 IC 关断。

Guru**** 2588115 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8867Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939946/lp8867q1evm-lower-vin-8v-will-cause-the-ic-shutdown

器件型号:LP8867Q1EVM

大家好、

我们使用 LP8867Q1EVM 并连接到背光。 (4S8P)输出电压~20V

当我使用 Vin = 12V Iin =~1A 时

2.当我使用 Vin = 9V 且 Iin 将增加到3A 时

当我使用 Vin = 8V 且 IC 将关断时。

我们已检查 Vin 是否正确。 (测量 IC 输入电容)

您能告诉我导致此问题的可能因素吗? 或者我应该检查什么点?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    触发内部电流限制。 您可以使用电流探头来检查这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的评论。

    罗伊