请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8867Q1EVM 大家好、
我们使用 LP8867Q1EVM 并连接到背光。 (4S8P)输出电压~20V
当我使用 Vin = 12V Iin =~1A 时
2.当我使用 Vin = 9V 且 Iin 将增加到3A 时
当我使用 Vin = 8V 且 IC 将关断时。
我们已检查 Vin 是否正确。 (测量 IC 输入电容)
您能告诉我导致此问题的可能因素吗? 或者我应该检查什么点?
此致、
罗伊