This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611DEVM:BQ25611DEVM 在非升压模式下、VSYS 的最大负载电流是多少?

Guru**** 2521730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611DEVM, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942206/bq25611devm-bq25611devm-in-non-boost-mode-what-is-the-maximum-load-current-of-vsys

器件型号:BQ25611DEVM
主题中讨论的其他器件: BQ25611D

BQ25611DEVM 开发板测试环境:
电源输入 VBUS 5V、
2. VBAT 未连接到电池、
3.将负载连接到 VSYS 端
在上述测试条件下、测得的负载电流仅为0.6A。
问题1:在非升压模式下、VSYS 的最大负载电流是多少?
问题2:在非升压模式下、如果 VSYS 想要输出3A 电流、需要配置哪些寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) BQ25611D 是 一款3A 充电器。 它可以处理高达3A 的总电流、即充电电流和系统电流之和。 如果没有电池、则最大系统电流可为3A。 请注意、系统电流也可能受到输入功率的限制。

    2) IINDPM (REG00[4:0])设置应该足够高、以支持 SYS 负载。

    请检查设备是否在 DPM 下。 有关详细信息、请参阅9.3.5.2 d/s 上的动态电源管理。

     

    谢谢、

    宁。