Other Parts Discussed in Thread: BQ25611DEVM, BQ25611D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25611DEVM 主题中讨论的其他器件: BQ25611D
BQ25611DEVM 开发板测试环境:
电源输入 VBUS 5V、
2. VBAT 未连接到电池、
3.将负载连接到 VSYS 端
在上述测试条件下、测得的负载电流仅为0.6A。
问题1:在非升压模式下、VSYS 的最大负载电流是多少?
问题2:在非升压模式下、如果 VSYS 想要输出3A 电流、需要配置哪些寄存器?