This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 PV 的 MPP Trackinf 的 IC、可提供稳定的输出电压

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505, BQ24650, TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941688/ic-for-mpp-trackinf-from-pv-and-provide-regulated-output-voltage

主题中讨论的其他器件:BQ25570BQ25505BQ24650TL494

我正在寻找 一个 IC、它可以从光伏电源中获取最大功率并提供固定的稳压输出电压、例如电池的恒定电压(CV)模式?

等待种类响应。

此致:
Saqib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saqib、

    对于低功耗 PV 电源、请查看 BQ25505或 BQ25570。   

    对于高功率 PV 电源、请试用 BQ24650。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、感谢您的回答。

    BQ24650非常可行。 但实际上、我正在寻找一个仅具有单级即仅恒定电压输出的 IC。 IC 应从电源获取最大功率、并将能量置于固定直流链路、而不具有任何其他功能?

    等待响应。
    Saqib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saqib、

    除 BQ255xx 之外、我们的所有电池充电器都具有 CV 和 CC 控制环路。  如果高 Z 源(例如 PV 电池)输出电压下降到低于预设 MPP 电压电平(通常为 PV 面板的 VOC 的80%)、则具有 VINDPM (MPPT)的器件会限制输出功率。  您可以将 CC 限制设置为最大值(不在该范围内) 、并让 VINDPM/MPP 控制环路控制输出功率。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、感谢您抽出宝贵的时间和精力

    然后、PLZ 可以为其中最简单的且支持升压转换器拓扑的任何 IC 提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saqib、

    除低功耗 BQ25505外、TI 电池充电团队没有专用的独立式(也就是说无需通过 I2C 进行主机控制)升压充电器(MPP)。  我将把您的帖子移至直流/直流转换器团队。  您的 PV 电池 VOC 和 ISC 是什么?  您所需的输出电压是多少?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我正在寻找具有 MPPT 功能的开关控制器、因为我的电压和功率范围远远超出紧凑型解决方案。

    我的 VOC=400V、ISC=3A。 我将使用外部分压器和传感器将其降至5V 甚至更低的可行范围、并根据您推荐的开关控制器生成的 PWM 来切换栅极驱动器。

    我希望您可以推荐一些简单的开关控制器、就像 TL494一样、但具有 MPPT 功能。

    谢谢、此致、

    Saqib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saqib、

    我只支持电池充电器、我们绝对 没有任何能够处理400V 电压的器件。  您可能会在 www.ti.com/.../index.html 上找到一些内容。

    祝您好运!

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    非常感谢您宝贵的时间和精力。 您可以将我的查询发送到 TI 的任何其他平台吗?

    此致

    Saqib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saqib、

    Jeff 将这一信息发送给我、我支持我们的所有电源参考设计。

    遗憾的是、我不知道是否有一个支持 MPPT 的简单 PWM。  我见过的大多数客户和设计都使用微控制器来实现该算法。

    我们有一个采用 C2000的设计、您也可以使用 MSP430来提供帮助。

    请参阅下面的内容

    谢谢、

    Robert