我正在寻找 一个 IC、它可以从光伏电源中获取最大功率并提供固定的稳压输出电压、例如电池的恒定电压(CV)模式?
等待种类响应。
此致:
Saqib
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Saqib、
除 BQ255xx 之外、我们的所有电池充电器都具有 CV 和 CC 控制环路。 如果高 Z 源(例如 PV 电池)输出电压下降到低于预设 MPP 电压电平(通常为 PV 面板的 VOC 的80%)、则具有 VINDPM (MPPT)的器件会限制输出功率。 您可以将 CC 限制设置为最大值(不在该范围内) 、并让 VINDPM/MPP 控制环路控制输出功率。
此致、
Jeff
尊敬的 Jeff:
我正在寻找具有 MPPT 功能的开关控制器、因为我的电压和功率范围远远超出紧凑型解决方案。
我的 VOC=400V、ISC=3A。 我将使用外部分压器和传感器将其降至5V 甚至更低的可行范围、并根据您推荐的开关控制器生成的 PWM 来切换栅极驱动器。
我希望您可以推荐一些简单的开关控制器、就像 TL494一样、但具有 MPPT 功能。
谢谢、此致、
Saqib
您好、Saqib、
我只支持电池充电器、我们绝对 没有任何能够处理400V 电压的器件。 您可能会在 www.ti.com/.../index.html 上找到一些内容。
祝您好运!
此致、
Jeff