This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:CFF 计算

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940477/lm43603-cff-calculation

器件型号:LM43603

大家好、

我正在按照数据表进行操作、并尝试计算 LM43603的 CFF 值。 我将第8部分作为设计示例进行介绍。

分频频率 Fx、使用公式21计算得出、给定 Vout = 3.3V 且 Cout = 150uF 为10.7kHz

根据该公式、使用公式22 (计算 Rfbt = 1Mohm 和 Rfbb = 432kOhm)计算得出的 CFF 为27pF

 

然后在5.88kHz 时为零,在19.5kHz 时为极点,因此交叉频率有点在中间,如建议。

但数据表出于某种原因选择了47pF、在3.39kHz 时为零、在11kHz 时为极点(几乎在交叉处)。 这毫无意义...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CFF 用于提高增益和相位以实现更高的交叉频率、从而提高瞬态性能。 零影响的范围为0.1x 至10x、因此47pF 和27pF (实际上需要22pF 或33pF)有助于提高交叉频率、最终结果需要根据实际环路测试进行验证。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    "提高交叉频率"是什么意思?

    对控制器执行增益相位分析会有问题、因为它是内部补偿的、所以我尝试遵循数据表中的建议、当数据表建议一件事但做相反的事情时、这会有点令人困惑。

    当然、我将在工作台上最终确定电路、包括 CFF、但我需要一个具有预测增益和相位频率响应的模型、然后我将使用它与实际电路进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以使用 wenBench 模式执行环路分析、以查看 CFF 对增益和相位的影响。

    提高交叉频率意味着获得更高的交叉频率、这将有助于瞬态。

    下面是33pF 和47pF 的 wenBench 仿真结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel、我将为您介绍一下、然后让我们看看仿真的准确性。