大家好、
我正在按照数据表进行操作、并尝试计算 LM43603的 CFF 值。 我将第8部分作为设计示例进行介绍。
分频频率 Fx、使用公式21计算得出、给定 Vout = 3.3V 且 Cout = 150uF 为10.7kHz
根据该公式、使用公式22 (计算 Rfbt = 1Mohm 和 Rfbb = 432kOhm)计算得出的 CFF 为27pF
然后在5.88kHz 时为零,在19.5kHz 时为极点,因此交叉频率有点在中间,如建议。
但数据表出于某种原因选择了47pF、在3.39kHz 时为零、在11kHz 时为极点(几乎在交叉处)。 这毫无意义...