您好!
我 以前使用过 LMR14010A、它工作得很好。 但是、在新设计中、我有两 个 LMR14010A、一个用于12VDC 输出、另一个用于3.3VDC 输出。 输入电压为24VDC。 3.3VDC 输出为4.07VDC、12VVDC 输出为12.8VDC。 奇怪的是、我在两个稳压器引脚的反馈上看到~1.5VDC、但数据表显示它应该是0.765VDC。 有什么想法吗?
Ken
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我 以前使用过 LMR14010A、它工作得很好。 但是、在新设计中、我有两 个 LMR14010A、一个用于12VDC 输出、另一个用于3.3VDC 输出。 输入电压为24VDC。 3.3VDC 输出为4.07VDC、12VVDC 输出为12.8VDC。 奇怪的是、我在两个稳压器引脚的反馈上看到~1.5VDC、但数据表显示它应该是0.765VDC。 有什么想法吗?
Ken
注:
我无法获得27uH 电感器、因此我安装了相同系列的33uH 电感器。
| L1 | 47 μ H | IND、SMT 线绕径向 | Wurth Electronics Inc. | 744774147 |
| L2 | 27 μ H | IND、SMT 线绕 | Bourns 公司 | SDR0503-270ML |
| D6、D7 | PMEG4020ER、115 | 肖特基二极管 | Nexperia USA Inc. | PMEG4020ER、115 |
C31未安装(显示在装配层上)