This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:最大低电流

Guru**** 2794745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941934/tps56221-low-current-max

器件型号:TPS56221

当我尝试使用来自 WEBENCH 的电路时、应该能够提供25A 电流、我可以获得的最大电流为500mA。   

设计 ID:11.
器件型号:TPS56221DQPR
设计名称:TPS56221DQPR 5V-5V 至1.50V @ 25A
输出电压正确、但电流较低。
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的应用中的最大负载电流是否为0.5A?

    您的拉电流的钳位电流是多少?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用的虚拟负载的最大电流应该大约为12A、但我得到的电流只有500mA。  我目前正在为电源使用5A 电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jeremy

       Vout=1.5V 和25A 时的平均输入电流为8.19A。 因此、输入电源肯定会限制它。 此外、当负载为25A 时、输入电容器需要提供29A 的峰值 Iout。 如果输入电容器不足、则会导致输入下降。

    当您以0负载加电时、您是否在输出端获得了1.5V 电压?

    当您将负载电流增加到500mA 以上时、Vout 是否下降或器件是否关断?

    发生这种情况时、您可以向我们发送 SW 节点和 Vout 的示波器截图吗?

    您能否尝试用能够提供更高电流的器件替换电源?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在这种情况下,5A 电源电流不能支持您的输出。

    假设 eff =~87%,您可以得到输入电流 IVIN=VOUT*IOUT/Eff/VIN=8.6A >5A。

    请使用更高容量的源并检查输出。 谢谢。

    另外,请检查其他组件是否支持此应用程序。 谢谢。

    BRS、

    年轻