当我尝试使用来自 WEBENCH 的电路时、应该能够提供25A 电流、我可以获得的最大电流为500mA。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我尝试使用来自 WEBENCH 的电路时、应该能够提供25A 电流、我可以获得的最大电流为500mA。
你(们)好,Jeremy
Vout=1.5V 和25A 时的平均输入电流为8.19A。 因此、输入电源肯定会限制它。 此外、当负载为25A 时、输入电容器需要提供29A 的峰值 Iout。 如果输入电容器不足、则会导致输入下降。
当您以0负载加电时、您是否在输出端获得了1.5V 电压?
当您将负载电流增加到500mA 以上时、Vout 是否下降或器件是否关断?
发生这种情况时、您可以向我们发送 SW 节点和 Vout 的示波器截图吗?
您能否尝试用能够提供更高电流的器件替换电源?
此致、
Gerold