This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:我们能否添加二极管来改善瞬态响应和抗噪性能?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941895/tps2121-can-we-add-a-diode-to-improve-transient-response-and-for-noise-immunity

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: LM3488

在没有适配器电源的情况下、TPS2121用于从一个12V 适配器电源切换到电池的12V 升压。

一些适配器有噪声、而其他适配器没有噪声。 在某些情况下、适配器中的电压尖峰会降至10.8V、从而强制 TPS2121在两个源之间振荡。 为了防止这种情况发生、我们将开关过压降至10.6V。 当开关切换发生时、升压稳压器(LM3488)最多需要20ms、电压下降到9.8V、然后再次达到12V。 当切换电压为11.6V 时、该时间减少至2.6ms。

是否可以将一个二极管从电池升压12V (IN2)连接到 TPS2121的输出? 因此,它仅在 TPS2121使用 IN1时工作,但具有二极管 VF 的 DIP 输入电压,以升压电压(IN2)为基准,以防止 TPS2121在电源之间切换时产生振荡? 当它仅在电池上工作时、二极管将关断、因为 IN2和 TPS2121的 Vout 将小于二极管的 Vf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jomon、

    在输入到输出之间添加二极管不是此器件的推荐工作模式。

    是否可以向电源轨添加输入电容以确保电源轨上的电压保持不变?

    如果 VINx 轨有噪声、也可以在 PR1轨上添加10nF (最大值)以进一步保持 PR1轨电压。

    感谢您为您的设计选择 TI 电源多路复用器!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    现在、输入轨上的电容为40uF、非常接近 TPS2121。 我们在输入引脚处添加了0.1uF 和1uF (与其他电容器相差1cm)
    添加大容量电容器是否有帮助?
    您是否建议在 PR1和 GND 之间添加电容器(最大10nF)? 这是否会减少响应时间?

    到目前为止,我们一直在所有的设计中使用 TI:)我们对所提供的支持非常满意!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jomon、

    在 PR1/CP2与 GND 之间连接一个非常小的电容器时、比较器电源轨不会受到 VINx 电源轨上可见噪声的影响。

    在您的情况下、这可能有助于避免导致切换的尖峰。 这不会有助于升压稳压器需要很长时间才能再次上升到高电压。 TPS2121将对其输入电源轨上发生的情况做出响应、因此、如果输入电源轨缓慢上升、TPS2121无法使这一速度更快。 在我看来、我们需要在更高的电压下进行切换、并尽可能钳制/保持输入电源轨上的电压。

    您可以对系统进行的另一项更改是使用迟滞。 迟滞的目的是从 IN2更改为 IN1开关触发点(有效地扩大开关窗口)来更改 IN1 -> IN2开关触发点。 如需更多信息、请查看此技术文档(第2.2.2节): https://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf