Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, LM3488
主题中讨论的其他器件: LM3488
在没有适配器电源的情况下、TPS2121用于从一个12V 适配器电源切换到电池的12V 升压。
一些适配器有噪声、而其他适配器没有噪声。 在某些情况下、适配器中的电压尖峰会降至10.8V、从而强制 TPS2121在两个源之间振荡。 为了防止这种情况发生、我们将开关过压降至10.6V。 当开关切换发生时、升压稳压器(LM3488)最多需要20ms、电压下降到9.8V、然后再次达到12V。 当切换电压为11.6V 时、该时间减少至2.6ms。
是否可以将一个二极管从电池升压12V (IN2)连接到 TPS2121的输出? 因此,它仅在 TPS2121使用 IN1时工作,但具有二极管 VF 的 DIP 输入电压,以升压电压(IN2)为基准,以防止 TPS2121在电源之间切换时产生振荡? 当它仅在电池上工作时、二极管将关断、因为 IN2和 TPS2121的 Vout 将小于二极管的 Vf。