This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 COV 阈值设置:测量值比设定值大70mV。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941713/bq76952-bq76952-cov-threshold-setting-the-measured-value-is-70mv-larger-than-the-set-value

器件型号:BQ76952

您好、尊敬的专家:

     一段时间以来、我们一直在调试和测试 BQ76952 IC。

     最近、在我们的系统测试过程中、我们发现 COV 保护存在一些异常。

     实际测试值和参数设置值有一定的误差、比设定值大70mV。 例如:COV 设置为4100mV、实际测试为4170mV;COV 设置为4250mV、实际测试为4320mV。

     但是、CUV 和 COV 恢复不是这种情况、实际测量值和设定值可以相互对应。

     我们使用的 BQ76952的硬件版本为"7695_0_24"。

     我们使用的 BQ Studio 版本为1.3.101。

     随附了参数设置和测试数据的屏幕截图。

     请帮助解释出现此异常的原因。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件预量产版本(7695_0_24)中的 COV 精度未优化。 在器件的最终版本中、生产调整已得到改进(应在本月末左右提供)。 精度应该好得多。

    最终版本还为用户提供 COV 和 CUV 校准功能、以实现更高的精度。 可通过将所需电压施加到最高电池输入并执行命令来设置阈值、从而在最终器件上执行校准。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

      感谢您的回复。

      期待正式版本将得到更好的改进。