请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好、尊敬的专家:
一段时间以来、我们一直在调试和测试 BQ76952 IC。
最近、在我们的系统测试过程中、我们发现 COV 保护存在一些异常。
实际测试值和参数设置值有一定的误差、比设定值大70mV。 例如:COV 设置为4100mV、实际测试为4170mV;COV 设置为4250mV、实际测试为4320mV。
但是、CUV 和 COV 恢复不是这种情况、实际测量值和设定值可以相互对应。
我们使用的 BQ76952的硬件版本为"7695_0_24"。
我们使用的 BQ Studio 版本为1.3.101。
随附了参数设置和测试数据的屏幕截图。
请帮助解释出现此异常的原因。