请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36015 大家好、我使用 TI webench 设计具有以下参数的转换器:
输入电压:5V 至55V
输出电压:4.55V
输出电流:1A
考虑到除垢和使用的组件、转换器可以提供1A 的电流。但使用转换器测试电路板、因为最大转换器可以提供0.8A 的电流。该电流在所有电压范围内。 输入可提供足够的电流、以获得最大1A 电流。 即6V 至55V 的电压
但5V 的情况不同、在5V@1A 的电源下、我的最大输出为0.5A、而在5V@3A 的情况下、我的最大输出为0.7A。
首先、我认为电感器限制在该电流、但我之所以选择它、是因为它的参数以及在 webench 中、如果我使用所选的电感器、也不会出现问题。 器件型号为 7447713220。
您能否帮助确定问题是电感器、还是问题所在?