This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:设计电流与实际电流间的关系。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941641/lmr36015-design-current-vs-real-current

器件型号:LMR36015

大家好、我使用 TI webench 设计具有以下参数的转换器:

输入电压:5V 至55V  

输出电压:4.55V

输出电流:1A

考虑到除垢和使用的组件、转换器可以提供1A 的电流。但使用转换器测试电路板、因为最大转换器可以提供0.8A 的电流。该电流在所有电压范围内。 输入可提供足够的电流、以获得最大1A 电流。 即6V 至55V 的电压  

但5V 的情况不同、在5V@1A 的电源下、我的最大输出为0.5A、而在5V@3A 的情况下、我的最大输出为0.7A。  

首先、我认为电感器限制在该电流、但我之所以选择它、是因为它的参数以及在 webench 中、如果我使用所选的电感器、也不会出现问题。 器件型号为  7447713220。

您能否帮助确定问题是电感器、还是问题所在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asael、

    该器件具有峰值电流限制。

    电感器纹波、Vin 和电感器选择这两个变量决定了纹波。 一半的纹波加上直流负载电流是峰值电感器电流。

    随着 Vin 增大、纹波增大、因此对于较高的输入电压、最大直流负载电流将更小。