请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92551 主题中讨论的其他器件: TPS92200
它不会在300mA 以下运行的原因是什么?
允许的300mA 最小电流能否随 Vin、Vout 组合而变化? 换句话说、对于特定的输入电压和输出电压组合、最小电流是否可以从300mA 变为200mA? 还是始终建议在所有条件下都将负载电流保持在300mA 以上?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.