This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92551:通过设置平均电流来定义的二级过流保护

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92551, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940755/tps92551-second-over-current-protection-which-is-defined-by-setting-the-average-current

器件型号:TPS92551
主题中讨论的其他器件: TPS92200

它不会在300mA 以下运行的原因是什么?  

允许的300mA 最小电流能否随 Vin、Vout 组合而变化? 换句话说、对于特定的输入电压和输出电压组合、最小电流是否可以从300mA 变为200mA? 还是始终建议在所有条件下都将负载电流保持在300mA 以上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roland,

        很抱歉、TPS92551是为300mA 至450mA 应用定义的、其内部电路是针对此类电流范围而设计的。 该器件不能用于低于300mA 的应用。 但我们还有其他一些选择、例如:TPS92200和 TPS9251X。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回答。

    是否有任何大约的信息 LED 的过流保护等级是多少? 示例:对于300mA LED 电流,跳闸点可能为420mA,对于450mA LED 电流,可能为600mA? 这样、我就可以看到我具有多少裕量-使用设置的平均电流-可变 LED 过流保护级别。

    谢谢、

    此致、

    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

      短路保护的阈值约为900mA

    BR

    肖恩