This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:为 TLC5940供电某些 LED 会亮起、而某些 LED 会熄灭。

Guru**** 2542750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937860/tlc5940-powering-the-tlc5940-some-led-goes-on-while-some-are-off

器件型号:TLC5940

Hallo、

我已经在15 TLC5940菊花链上设计了一个基础。

该项目自约1年以来一直在工作、解决了问题。 但今天、当我给电路板上电时、碰巧一个 LED 亮起、其余的 LED 熄灭、这种情况从未发生过。

我一直想知道原因是什么。 我使所有输入信号上的所有测量看起来都很好。

LED 的供电电压为5V、并连接到 TLC5940、TLC5940的供电电压为3、7V。 这是问题吗?

当用3、7V 电压为 TLC5940供电时、当驱动器关闭时、OUT0-OUT15的输出电压应该是多少? 因为我在同一 TLC5940上测量不同引脚上的不同电压、范围从2、65V 到3、7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rompel、

    可以使用不同的电力线为 TLC5940和 LED 供电。 当驱动器关闭时、所有输出都是浮动的、因此输出上的电压是不同的。

    下面是一些我想确认的困惑。 1) 1)该"ON" LED 是始终是特定的 LED 还是随机的 LED? 2) 2)这种异常行为是在全部15个驾驶员还是特定驾驶员身上发生的? 3) 3)您是否更换了异常 IC 和 LED、以查看是否仍然发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    感谢您的反馈。

    随机显示在 LED 上、显示在某些驱动器上、而完全不是驱动器上。

    在产品使用方面、我们通常具有不同的星座、有时可能是红色、有时甚至是蓝色、甚至是绿色。

    使用新驱动程序更换驱动程序时、问题消失。

    等待反馈、并提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、庞培、

    我认为以前的 IC 有某种程度的损坏。 如果您需要进一步的故障分析、可以联系当地销售人员或 FAE 进行分析。