Hallo、
我已经在15 TLC5940菊花链上设计了一个基础。
该项目自约1年以来一直在工作、解决了问题。 但今天、当我给电路板上电时、碰巧一个 LED 亮起、其余的 LED 熄灭、这种情况从未发生过。
我一直想知道原因是什么。 我使所有输入信号上的所有测量看起来都很好。
LED 的供电电压为5V、并连接到 TLC5940、TLC5940的供电电压为3、7V。 这是问题吗?
当用3、7V 电压为 TLC5940供电时、当驱动器关闭时、OUT0-OUT15的输出电压应该是多少? 因为我在同一 TLC5940上测量不同引脚上的不同电压、范围从2、65V 到3、7V