This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:误差放大器输出电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941452/ucc28051-error-amplifier-output-voltage

器件型号:UCC28051

尊敬的专家:

我的客户正在评估 UCC28051并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们正在进行大规模生产之前的最终测试、某些电路板上的输出电压会下降。  

请提出以下问题。

--

(1)误差放大器的最大输出电压容差

⇒数据表中描述的"V comp high:4.5V --5.5V"是否为 P5 VCOMP high in voltage comp (VO_SNS)?

(2)与问题(1)有关,

当误差放大器饱和时、输出将是最大 COMP 值3.8V、还是误差放大器的最大输出电压4.5V?

在7.3.6乘法器块数据表中的公式中、应将哪个值用于3.8V 或4.5V。

0.67×VMULTIN×(VCOMP−2.5V)

(3)乘法器增益常数(k)随温度变化多少?


是否包含0.43Vmin 和0.87Vmax 温度波动?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1。VO_SnS 设置为2.1、以查看 VCOMP 将达到多高。

    2.当放大器饱和时,VCOMP 将为4.5V 或更大。

    3.根据数据表,乘法器的规格范围在整个温度范围内为0.43至0.87。

    4.是的

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    此致、

    新一