Other Parts Discussed in Thread: UCC28051
尊敬的专家:
我的客户正在评估 UCC28051并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我们正在进行大规模生产之前的最终测试、某些电路板上的输出电压会下降。
请提出以下问题。
--
(1)误差放大器的最大输出电压容差
⇒数据表中描述的"V comp high:4.5V --5.5V"是否为 P5 VCOMP high in voltage comp (VO_SNS)?
(2)与问题(1)有关,
当误差放大器饱和时、输出将是最大 COMP 值3.8V、还是误差放大器的最大输出电压4.5V?
在7.3.6乘法器块数据表中的公式中、应将哪个值用于3.8V 或4.5V。
0.67×VMULTIN×(VCOMP−2.5V)
(3)乘法器增益常数(k)随温度变化多少?
是否包含0.43Vmin 和0.87Vmax 温度波动?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一