This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:SON (DRJ)散热片电气连接

Guru**** 2383350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939668/tlv1117-son-drj-heat-slug-electrical-connection

器件型号:TLV1117

过去、问题的答案是矛盾的。 一种情况是 TLV1117CDRJR 散热片为 Vout。 另一个则是将散热片连接到接地层。 那么、您是否会确认以下内容:

DRJ 封装散热片为电气输出电压、应连接到引脚5/6/7。

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    散热焊盘/散热片以电气方式连接到 VOUT、但其电阻比引脚5、6和7高。 最大限度地增加 电源焊盘和输出引脚周围的 VOUT 覆铜将有助于提高热性能。 以下是一 份很好的应用手册 、展示了布局如何影响热性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解"电阻更高"的说法。 您是指封装上的引线键合电阻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    出于某种原因、发布的 Blake 链接未打开、以下是应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf?ts=1599855741279&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我指封装中的引线键合电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会量化散热片和 PIN_5/6/7之间的电阻差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我们不会量化电阻差异、但通常情况下、引脚的电阻较低、因为它们在散热焊盘通过裸片连接时使用接合线(接合线提供的电阻比裸片连接更低)。 通常、建议将所有引脚和散热焊盘连接在一起、以确保 器件具有最佳的散热性能。

    您能否澄清您申请此定量分析是否有特定原因? 使用设备时是否遇到问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在权衡在 PCB 设计中将散热片隔离或连接到电源轨的选项。 这也决定了散热片是否可用于去耦连接。 从您的回答中可以感觉到将它们绑在一起是好的。

    谢谢。。。