This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:输出电压超过60V 的 TL431应用

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941569/tl431-tl431-applications-that-output-more-than-60v

器件型号:TL431

你(们)好  

TI 431系列的最高耐受电压似乎仅为36V。
由于输出电压需要超过60V、因此必须将其添加到 TL431反馈电路的稳压器中。
我想问、是否有更高的耐受电压431 (或也可以使用相关的应用材料)来避免使用额外的稳压器电路。 谢谢。

此致、

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    TL431所需的电压很少超过60V。

    您能告诉我有关该应用的更多信息吗?

    这是单轨输出吗?

    是否有低于36V 的输出电压轨可用?