This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:Bqstudio、写入的数据读取失败比较、FC 位未设置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27542EVM, BQSTUDIO, BQ25895, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958522/bq27542-g1-bqstudio-a-read-of-data-written-failed-comparison-and-fc-bit-not-set

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27542EVMBQSTUDIOBQ25895GPCCHEM

大家好、

我有 Bq27542开发板、我自己进行设计、与 Bq27542evm 套件类似。

我有一个18650锂离子电池、我不知道其中的化学 ID、我使用学习周期通过 BQstudio 学习我的化学 ID。

我将在学习周期中执行以下步骤:

- 我根据电池的特性进行了数据存储器调整。

- 我按15分钟间隔从数据存储器中按自动导出按钮,并开始记录寄存器部分。

我要添加它们。

 在开始学习周期后、继续观看时、我开始在左下角看到"A read of data written comparation"。

Q1)为什么会发生这种情况?

第一次看到警告时、左下角。我没有物理干扰系统。

此外、当充电过程继续时、FC 位不会置位、并且我的充电过程会在一小段时间后停止。 我正在使用 BQ25895执行充电过程。 (这可能会停止充电过程。我不确定)

由于充电过程已停止、它将保持充电模式、我收到一条警告、指出我需要连接充电器。  我拔下充电器并重新插上、电压达到4193mV、充电过程再次中断。这个周期持续进行。

Q2)如果不设置 FC 位、我将无法执行下一步。 我该怎么做、这里的下一个问题可能与我的第一个问题有关?

充电过程达到4193mV 并且充电过程被禁用的那一刻

e2e.ti.com/.../4812.test.loge2e.ti.com/.../BatteryManagementStudio.rar

e2e.ti.com/.../PX_2D00_18650_5F00_2500mAh_5F00_datasheet_2D00_REV001.pdf

我在充电时使用1200-1300mA。  

我已经处理了一个星期、有时我会在睡觉前跟踪它、因为测试需要很长时间。 如何解决? 可以帮帮我吗? 我需要学习化学 ID 并根据需要开始使用它。

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能否尝试重新上传图像、请参阅以下文章:  

    https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024/t/761613

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉、我没有看到您没有上传图片。

    Pic1)第一次看到左下角的警告时、我没有物理干扰系统。

    Pic2) 充电过程达到4193mV 并且充电过程被禁用的时刻

     我问时、是否有任何其他文件缺失或您不理解的内容?

    谢谢、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    您可能需要在监测计侧略微降低端接电压。 充电器上显示的 STAT 引脚是什么。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我无法理解端接电压的相关性?

    我正在发布充电器 BQ25895的图片。

    当我详细了解时、我认为这3个步骤中关于 FC 位的步骤2不合适。 我将尝试使锥形电流达到400mA。

    1. Voltage ()≥Charging Voltage–Taper Voltage 和

    2.在当前锥形窗口的两个连续周期中,AverageCurrent()为<锥形电流和

    3.在当前锥形窗口的两个连续周期内,容量的累积变化大于0.25mAh。

    我正在等待我对您的问题的回答。

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    您是否能够编辑其他 DF 参数?

    固件不会将特定数据写入闪存、因为只有固件需要更新该数据。 这时您将看到该错误。

    在 PF 情况下也可能发生这种情况、固件不会 NACK、但也不会更新闪存。

    每次回读的数据与写入的数据不匹配时、都会显示错误消息、无论原因如何。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    在开始学习周期之前、我根据电池的特性做出必要的安排、并在"Data Memory"选项卡中写入全部内容。  这是 DF 参数的意思吗?

    是的、错误在启动后永远不会得到解决。  例如、我从更新状态0x04开始、它从未更新、它应该分别为更新状态0x05和0x06、但我看不到它。 我将 bq studio 升级为测试版本(1.3.102)、但尝试的结果仍然不成功、我正在共享相关图像。

    更新状态是否由于此错误而未更新?

    当我看到第一个错误时、它与日志中的23:22:28一致。

    e2e.ti.com/.../test1.log

    学习周期已完成。 该错误仍然存在于左下角。

    您能否查看日志并发表评论? 我真的不知道在哪里查找和寻找解决方案。 感觉一切都很好。

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    您已成功完成学习周期、但电量监测计仍显示0x04? 您可以共享.gg 文件吗?

    有时、故障或更新电压 ok 参数会阻止 DF 写入。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    是的、很遗憾、更新状态尚未更新、它仍然显示0x04。

    .gg 文件是您想要的、可以吗?

    e2e.ti.com/.../1207.BatteryManagementStudio.rar

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    在将正确的化学 ID 编程到监测计之前、您无法学习电池、请使用 GPCCHEM 工具提交放松-放电-放松日志以查找您的化学 ID、然后执行学习周期。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我很困惑、学习周期是否成功、但我们能否认为它完全成功、因为更新状态未更新? 假设我有化学 ID、我想问。 我应该再次执行学习周期吗? 直到更新状态成功并且 bqstudio 中没有错误。

    我知道我必须使用 GPCCHEM 工具来获取 Chem ID。 但是、我已经向您发送了两个不同的文档:
    1) 1) test.log
    2)(BatteryManagementStudio) test.gg.csv

    如何使用这些工具获取 Chem ID? 您可以将其打开一点吗?

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Memet、

    按照 GPCCHEM 工具中的说明进行操作。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、

    请按照 GPC 选择工具手册中描述的步骤提交 CHEM ID 版本的数据。

    手册位置如下:

    准备好需要提交的 zip 文件后、您可以从 GPC 网站提交该文件:

    此致、
    Yevgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yevgen、

    考虑到您的说法、我发送了 GPCCHEM zip 文件。 我遇到了一些问题、例如我的状态值未更新。 这会是个问题吗? 或者、我是否需要在 GPCCHEM 之后进行思考?

    我需要多长时间才能收到 GPCCHEM 的回复?

    谢谢、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有关于此问题的任何更新?

    e2e.ti.com/.../2330.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csve2e.ti.com/.../7041.config.txt

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    请按照此处的说明操作:  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我按照您共享的文档压缩了我的文件并将其发送给 GPCCHEM。 但我无法获得任何回报。

    您可以在上一个答案中看到我发送的文档。

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个报告、但它指出我的.csv 文件中存在错误。

    计算引擎报告了以下错误:
    错误:错误的数据格式请确保文件具有 COMA 或 TAB 分隔值。 姓名:roomtemp_rel_dis_rel.csv

    e2e.ti.com/.../Final3.zip

     

    e2e.ti.com/.../Final3_2D00_report.zip

    我不明白为什么这会混乱。 可以帮帮我吗?

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 大多数情况一样 、您必须解决消息中指示的问题。

    工具数据格式要求的是 COMA 分隔值、4列、但数据是分号分隔的、以此类推
    工具无法处理它:

    此外、您似乎还有一些其他列、其中显示了数字7、但它仅从第2行开始。
    所有列都需要在所有行中包含条目。

    ElapsedTime;电压;AvgCurrent;温度
    4. 002;3121;0;22 7.

    此致、
    Yevgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yevgen、

    我意识到这是你说的、但我设法解决了。 我成功获得了 Chem ID。 我将在这里添加 GPC 报告。 我应该在这之后再次执行充电周期。 例如、我的状态值未更新。

    e2e.ti.com/.../1263.GPC_5F00_report.txt

    我想我的效果会更好一些。 可以帮助我解决这个问题吗?

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    报告没有指出任何问题。 您可以使用在报告中选择的化学 ID。

    关于学习周期、确保将满电荷置于锥形电流的 DF 设置以下(因此设置了 FC 位)/弛豫2小时/满放电(C/5速率)/弛豫5小时、以使状态位发生变化。

    此致、

    Yevgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yevgen、

    首先、感谢您的帮助。

    我想问最后一个问题。  这是关于在我的最终产品中对 BQ27542进行编程。

    1) 1)如果我从 bqStudio 的"Programming"选项卡中为我发现其化学 ID 的电池编程从未使用过的原始 BQ27542、是否足够了?

    2) 2) 我需要在 bqStudio 的数据存储器(黄金映像文件)部分中更改一些内容。  我是否应该在这些更改后对化学 ID 进行编程?

    3) 3) 我是否应该在数据存储器(黄金映像文件)中进行所需的更改、并化学 ID 进行编程?

    你能让我摆脱这种混乱吗?

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、

    首先、我想澄清一下、有两种文件用于编程参数、

    -1)通常从 bqstudio 导出的纯文本*。gg 文件可在文本编辑器中打开、并对所有打开的参数进行编辑

    -2)二进制黄金映像文件,由生产工具导出的二进制文件,不能在文本编辑器中打开,它包含所有打开和隐藏的参数,包括 chem ID 数据


    根据您在黄金映像文件下的含义、答案是不同的。 如果已导出二进制黄金映像文件2)、则这是唯一的

    您需要在生产中进行编程的东西、因为它包含所有打开和隐藏的数据。

    但是、如果您使用 bqstudio 导出纯文本*。gg 文件、则需要执行以下步骤:

    -程序标识

    -编写纯文本*。gg 文件

    -使用生产工具导出二进制黄金映像文件-现在您可以投入生产了

    -使用产品线级多通道生产工具将黄金映像编程到所有 PCB 中

    此致、

    Yevgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yevgen、

    我了解订单是如何的。

    我想问一些有关.gg 文件的简短问题。  这是我要问的第二步:

     - 编写纯文本*。gg 文件

    为此、完成学习周期并从 bqStudio 中的 goldenize 选项卡制作 Goldenize 器件是否足够了?

    如果这是我问的,那是否是你从现在开始说的第三步?

    -使用生产工具导出二进制黄金映像文件  

    此致、

    Mehmet

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    gg 包含您的监测计配置。 是的、您必须完成学习周期、完成此过程后、您可以使用生产工具将黄金映像刷写到其余器件中。

    此致、