主题中讨论的其他器件:BQ27542EVM、 BQSTUDIO、 BQ25895、 GPCCHEM
大家好、
我有 Bq27542开发板、我自己进行设计、与 Bq27542evm 套件类似。
我有一个18650锂离子电池、我不知道其中的化学 ID、我使用学习周期通过 BQstudio 学习我的化学 ID。
我将在学习周期中执行以下步骤:
- 我根据电池的特性进行了数据存储器调整。
- 我按15分钟间隔从数据存储器中按自动导出按钮,并开始记录寄存器部分。
我要添加它们。
在开始学习周期后、继续观看时、我开始在左下角看到"A read of data written comparation"。
Q1)为什么会发生这种情况?
第一次看到警告时、左下角。我没有物理干扰系统。
此外、当充电过程继续时、FC 位不会置位、并且我的充电过程会在一小段时间后停止。 我正在使用 BQ25895执行充电过程。 (这可能会停止充电过程。我不确定)
由于充电过程已停止、它将保持充电模式、我收到一条警告、指出我需要连接充电器。 我拔下充电器并重新插上、电压达到4193mV、充电过程再次中断。这个周期持续进行。
Q2)如果不设置 FC 位、我将无法执行下一步。 我该怎么做、这里的下一个问题可能与我的第一个问题有关?
充电过程达到4193mV 并且充电过程被禁用的那一刻
e2e.ti.com/.../4812.test.loge2e.ti.com/.../BatteryManagementStudio.rar
e2e.ti.com/.../PX_2D00_18650_5F00_2500mAh_5F00_datasheet_2D00_REV001.pdf
我在充电时使用1200-1300mA。
我已经处理了一个星期、有时我会在睡觉前跟踪它、因为测试需要很长时间。 如何解决? 可以帮帮我吗? 我需要学习化学 ID 并根据需要开始使用它。
此致、
Mehmet