This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:当锂离子电池未连接时、BAT 引脚显示一些电压

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955915/bq24075-bat-pin-showing-some-voltage-when-li-ion-battery-is-not-connected

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ24073

大家好、

我想在下面使用 BQ24075的客户的原理图中请求您的输入:


它提供输出电压、电池也在充电。 但是、当锂离子电池未连接时、它们在 BAT 引脚(2和3)上观察2V 电压。
当他们测试 BQ24073而不是 BQ24075时、一切都正常。

请告诉我您的意见。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您是否能够分享以下内容:

    • 这些引脚上的电压波形:
      • 在中
      • 输出
      • 电池
      • 终端
    • 电流波形
      • 在中
      • 输出
      • 电池
    BQ24073和 BQ24075上出现了什么行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    在这里没有看到任何更新、想知道是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我担心客户也不会再回到我们那里继续这条线程。
    如果客户希望直接在此处回复、我已经与客户分享了此主题。

    感谢您的支持。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、Embitel 是我们的服务公司、我不确定他们为什么不跟进。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    最近、我们测试 了 BQ24075的所有功能。 (内部电池感应、充电控制等)

    目前,我们在 ISET 引脚中使用了2.8K 电阻器(上图中的图例编号为 R79),我们从 IC 中得到了以下观察结果:

    请确认上述观察结果是否符合规格表。  

    根据上表、第2行和第3行的充电电流是相同的。 那么、这两种模式之间的区别是什么。  

    请帮助我们理解这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您看到的是该器件的不同模式。

    当您看到 EN2、EN1 =(0、0)时、器件处于 USB100模式、当电池连接时、100mA 值(我假设这是电池电流)可以看到该模式。 100mA 决定了器件可输出的总电流(输入电流=输出电流+电池电流)。 当电池断开连接时、您应该会看到0mA  

    当器件为 EN2、EN1 =(0、1)时、 器件处于 USB500模式。 这与上面的想法相同,因为输入电流设置为500mA。 由于您使用了2.8k 电阻器、因此您已编程了大约300mA 的充电电流。 所示的280mA 接近我们针对这个计算的技术规格的下限。  

    当器 件为 EN2、EN1 =(1、0)时、可通过 ILIM 引脚上的任何电阻器对器件的输入电流进行编程。 根据原理图,ILIM 应超过1.5A。 至于 电池的电压、我怀疑电池检测例程有效、并且器件正在检查 BAT 引脚上的电压。 您可以在数据表中的图32或图33中找到这方面的示例。

    当器件为 EN2、EN1 =(1、1)时、器件处于 USB 挂起模式。  在此模式下、连接电池时、输出应与电池输入匹配。 "2V 作为恒定电压"是电压的直流测量吗? 我需要检查此情况。 如果可以、我会更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要澄清的问题很少、

    如您在 USB500模式下的器件中所述、充电电流和输入电流是相同的。 我是对的吗? 我们在 ISET 上添加了一个2.8K 电阻器、这是否会影响充电电流或输入电流? 根据我的理解、充电或输入电流仅取决于 ILIM 电阻器。 我是对的吗?

    该 IC 的要求是、模式2下需要500mA、模式3下需要1.5A。 请建议使用哪种电阻器值以及在哪里?  

    我们尝试根据数据表进行计算、但无法找到。 请提供帮助。

    3.我们需要再澄清一下,我们在主电源部分面临一个问题。

    我们通过"  CUHS20S40、H3F " 二极管将此电池充电 IC OUT 连接到3V3稳压器输入(为微控制器供电)。 这是可取的吗? 请参阅下图。

    TI 不推荐将此电池充电 IC 与此二极管搭配使用、以连接主电源和电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="NANDHA Kumar">充电电流和输入电流是相同的。 我是对的吗? 我们在 ISET 上添加了一个2.8K 电阻器、这是否会影响充电电流或输入电流? 根据我的理解、充电或输入电流仅取决于 ILIM 电阻器。 我是正确的吗?

    充电电流和输入电流不相同。 ISET 电阻器仅控制充电电流。 在 USB500模式下、ILIM 电阻器对充电电流没有任何影响。  由 ILIM 电阻器控制的输入电流需要将 EN2拉高、并将 EN1拉低。  

    [引用 USER="NANDHA Kumar">我们对该 IC 的要求是、我们在模式2中需要500mA、在模式3中需要1.5A。 请建议使用哪种电阻器值以及在哪里?  [/报价]

    ILIM 的电阻器应为1k Ω 电阻器。 ISET 的电阻应为590欧姆。 这些计算的等式    可分别在9.3.4.1输入源连接(适配器或 USB)和9.3.5电池充电中找到。  

    [引述 USER="NANDHA Kumar"> TI 不推荐将此二极管与此电池充电 IC 搭配使用、以连接主电源和电池。  [/报价]

    是的、我们确实有一些可以在这里使用的稳压器。 在提出建议之前、充电器的输出与开关 IC 的输入之间是否需要连接、所需的输出是否为3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您解决我的充电电流问题、  

    我们知道、从电池充电器 IC 中、如果存在主电源、则为5V 输出、如果没有主电池电压、则内部电池电压将作为输出。

    现在,在原理图中,我们使用二极管( EC30QSA045 )为电路提供内部电池电压。 我们需要一个开关 IC,它可以在内部电池电压(最大4.2V,典型值3.7)下运行,而不是这个二极管。 所需的开关 IC 输出应与开关 IC 的输入电压相同(即内部电池电压)。

    此外、该 IC 的静态电流应非常低。 ( 300uA 是 EC30QSA045二极管的静态电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将了解我可以做些什么来找到开关 IC 或将此问题转发给相关人员。 是否有任何有关在关闭时流经开关的电流的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要通过该开关 IC 提供3A 输出电流。  

    此外、我们今天将与 TI 的 Joseph Cohen 会面、详细讨论此主题。 (12月21日下午9:30-10:00 IST)

    感谢您的大力帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完美、我们将看到我们可以针对3A 输出要求做些什么。 我已经知道了这次会议、我也正在参加会议、以便我们可以在会议上进一步讨论。