This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220:轻负载导管温度

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962933/tps51220-light-load-induct-temperature

器件型号:TPS51220

你(们)好

我的客户对 TPS51220电感器温度更高有疑问  

以下是应用条件和测试结果

VIN=19V

Vout=12v (通道2)

Iout=0.1A  

L=4.7u (DCR30m Ω)

当输出电流为0.1A 且电感器温度高于40C 时、MODE = CCM

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    控制器的开关频率是多少?

    电感器的温升是一种正常现象、因为电感器存在交流损耗(交流铜损耗+磁芯损耗)。 在 CCM 模式下、轻负载时不会降低电感器电流纹波。  

    或者、您能否帮助获取电感器的部件号? 我们可以找到电感器是否有相应的计算工具或仿真工具进行解释。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    感谢您的支持

    频率= 300kHz

    DCM 可以降低轻负载时的电感器电流纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    DCM 本身无法降低电流纹波。 DCM 实现中的导通时间缩短对于某些器件可以减少电流纹波。 但影响最大的是、DCM 下的开关频率大幅降低、因此电感器的交流损耗将大幅降低。

    对于交流损耗估算、由于电感器供应商通常不提供交流损耗分析的详细数据。 我可以在这里做一些简单的研究、向您展示一些不准确的分析结果。 如果您想准确分析或选择交流损耗较小的电感器、应向电感器供应商咨询更多信息。

    我没有找到您提供的电感器部件号。 但我发现 Cyntec 的电感器具有相似的规格和相似的器件号。  

    在电感器供应商 Cyntec 的网站上、它确实为一些电感器提供了损耗计算器、但我没有找到这个计算器。 我尝试选择电感为4.7uH 的最相似的一个。 通过计算器可以看出、温度上升约为25°C。 因此、我认为温升是正常情况、最简单的优化方法是选择交流损耗小、热阻小的电感器。

    此外、您还可以检查电感器电流以消除 IC 问题。 如果电感器电流没有异常波形、那么这一切都与电感器本身有关。

    此致。

    Andrew