你(们)好
我的客户对 TPS51220电感器温度更高有疑问
以下是应用条件和测试结果
VIN=19V
Vout=12v (通道2)
Iout=0.1A
L=4.7u (DCR30m Ω)
当输出电流为0.1A 且电感器温度高于40C 时、MODE = CCM
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gareth、
DCM 本身无法降低电流纹波。 DCM 实现中的导通时间缩短对于某些器件可以减少电流纹波。 但影响最大的是、DCM 下的开关频率大幅降低、因此电感器的交流损耗将大幅降低。
对于交流损耗估算、由于电感器供应商通常不提供交流损耗分析的详细数据。 我可以在这里做一些简单的研究、向您展示一些不准确的分析结果。 如果您想准确分析或选择交流损耗较小的电感器、应向电感器供应商咨询更多信息。
我没有找到您提供的电感器部件号。 但我发现 Cyntec 的电感器具有相似的规格和相似的器件号。
在电感器供应商 Cyntec 的网站上、它确实为一些电感器提供了损耗计算器、但我没有找到这个计算器。 我尝试选择电感为4.7uH 的最相似的一个。 通过计算器可以看出、温度上升约为25°C。 因此、我认为温升是正常情况、最简单的优化方法是选择交流损耗小、热阻小的电感器。
此外、您还可以检查电感器电流以消除 IC 问题。 如果电感器电流没有异常波形、那么这一切都与电感器本身有关。
此致。
Andrew