This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:适用于单端口的160W 解决方案。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963198/tps23881-160w-solution-for-1-port

器件型号:TPS23881

您好、先生、

请问 TI 是否有适用于5G 小型蜂窝的单端口160W 解决方案?  因为无法在 TI 网站上找到此解决方案。

PSE bt 模式是否可以将2端口组合到160W 输出?  

一般5G 小型蜂窝应用的功耗是多少?<=您能知道吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    请参阅以下同样讨论此问题的 E2E。 我们建议采用以下配置的 TPS23881。 谢谢!