主题中讨论的其他器件:TPS3850
各位专家:
客户希望使用以下 TPS3850启动序列。 它从禁用的观察代码开始。 SET0连接到 VDD、SET1在初始状态下拉至 GND。
1) 1)客户将 SET0设置为0、并将 SET1设置为1以启用看门狗、如下所示。 为了使时序锁存并生效、是否需要复位 VDD? 或者、在不复位 VDD 的情况下、时序可以立即生效?
2)μ s SET0和 SET1是否可以同时更改以启用看门狗? 数据表显示、在 SET0和 SET1更改之间需要500us、但客户的测试结果显示 SET0和 SET1可以同时更改。 请帮您澄清问题吗?
3) 3) S1、S2、S3和 S4级中的看门狗状态是什么?
Arie