This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:从看门狗禁用状态启动

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962677/tps3850-q1-start-up-from-watchdog-disable

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3850

各位专家:

客户希望使用以下 TPS3850启动序列。 它从禁用的观察代码开始。 SET0连接到 VDD、SET1在初始状态下拉至 GND。

1) 1)客户将 SET0设置为0、并将 SET1设置为1以启用看门狗、如下所示。 为了使时序锁存并生效、是否需要复位 VDD? 或者、在不复位 VDD 的情况下、时序可以立即生效?

2)μ s SET0和 SET1是否可以同时更改以启用看门狗? 数据表显示、在 SET0和 SET1更改之间需要500us、但客户的测试结果显示 SET0和 SET1可以同时更改。 请帮您澄清问题吗?

3) 3) S1、S2、S3和 S4级中的看门狗状态是什么?

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    请在下面的红色部分查看我的答案:

    1) 1)客户将 SET0设置为0、并将 SET1设置为1以启用看门狗、如下所示。 为了使时序锁存并生效、是否需要复位 VDD? 或者、在不复位 VDD 的情况下、时序可以立即生效?

    如果设置引脚被切换、则无需复位 VDD。  请注意、如果已切换 SET 引脚、器 件在启用后将花费大约150uS (TWD-SETUP)来响应 WDI 上的更改。  此外、在 SET0和 SET1之间进行更改时、您需要500uS (tSET)。  请参阅以下内容:


    2)μ s SET0和 SET1是否可以同时更改以启用看门狗? 数据表显示、在 SET0和 SET1更改之间需要500us、但客户的测试结果显示 SET0和 SET1可以同时更改。 请帮您澄清问题吗?

    不会阻止 SET0和 SET1同时更改、但我们不保证部件的性能和功能。  因此、请遵循数据表规格。

    3) 3) S1、S2、S3和 S4级中的看门狗状态是什么?

    S1 =器件未开启(WD 被禁用且输出为高阻态)

    S2 = WD 被禁用、输出为高阻态

    S3 =  WD 被禁用、输出为高阻态

    S4 =  WD 被禁用、输出为高阻态


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    非常感谢您的快速回复。  我仍然有点困惑。

    1. 如果客户在更改 SET0和 SET1之间添加延迟时间、启动顺序将更改为以下。 那么、实际的看门狗比率是多少? 1:8还是3:4? 1:8比率是否生效? 是否需要按如下方式复位 VDD 以使3:4比率生效? 客户只需要这里的3:4比率。

    2. tSET 的最小值和最大值是多少? 数据表 仅显示典型值500us。 客户需要最小值和最大值来确定应设置的延迟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    1. 如果客户在更改 SET0和 SET1之间添加延迟时间、启动顺序将更改为以下。 那么、实际的看门狗比率是多少? 1:8还是3:4? 1:8比率是否生效? 是否需要按如下方式复位 VDD 以使3:4比率生效? 客户只需要这里的3:4比率。

    为了达到3:4比率、您需要有一个/reset 事件来更改比率。  这可以通过降低 VDD 来触发/RESET 事件来实现。  请参阅以下内容:   


    2. tSET 的最小值和最大值是多少? 数据表 仅显示典型值500us。 客户需要最小值和最大值来确定应设置的延迟时间。

    我们没有该数据。  由于客户需要执行/RESET 事件、时间 tSET 将添加到 tRST-Del 和 tRST。