请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27402 您好、支持团队
我的客户希望使用外部分流电阻器代替电感器 DCR 来实现过流保护、原因是布局灵活 且更加精确
应用如下所示、
如果答案是肯定的、
R301为1m Ω、OCP 设置为37.5A、如何设置 R132、R133、C126
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队
我的客户希望使用外部分流电阻器代替电感器 DCR 来实现过流保护、原因是布局灵活 且更加精确
应用如下所示、
如果答案是肯定的、
R301为1m Ω、OCP 设置为37.5A、如何设置 R132、R133、C126
非常感谢
您好 、Red Yen、
是的、 数据表中的图23显示了使用外部串联电阻器连接电感器的情况。
该1Mohm 电阻器上的电压与 图33中所示的 Vdcr 项等效。
您可以将+5VZ 直接连接到 CS+(短接 R132和 R133)、并使 C126、R134和 R330保持开路。 然后、您可以通过设置 Rset = R120 = Ilimit * Risns/ICS-来设置所需的电流限制、其中 ICS-为10uA、Risns = R301 = 1Mohm。
此致、
Kris