请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 你好
我们正在研究一个应用、其中我们需要并联4节主要 LiMnO2电池(每个2700mAh)、以获得所需的总能量。 我们打算将 BQ35100用于此电池 组的 SoC 跟踪。
BQ35100的一些功能似乎只有在单节电池- SOH、EOS 等情况下才能可靠工作 以下是我的问题
1. BQ35100是否是满足此要求的正确/推荐器件-对4节并联 LIMnO2电池进行 SoC 跟踪?
2.哪些职能将按说明运作,哪些职能许多不按预期运作?
3.是否有其他更好的产品可用于并联电池。