This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:4个并联原电池的 SoC 跟踪

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963138/bq35100-soc-tracking-for-4x-primary-cells-in-parallel

器件型号:BQ35100

你好

我们正在研究一个应用、其中我们需要并联4节主要 LiMnO2电池(每个2700mAh)、以获得所需的总能量。 我们打算将 BQ35100用于此电池 组的 SoC 跟踪。  

BQ35100的一些功能似乎只有在单节电池- SOH、EOS 等情况下才能可靠工作 以下是我的问题

1. BQ35100是否是满足此要求的正确/推荐器件-对4节并联 LIMnO2电池进行 SoC 跟踪?  

2.哪些职能将按说明运作,哪些职能许多不按预期运作?

3.是否有其他更好的产品可用于并联电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepakji、您好!

    bq35100是我们用于原电池的最先进电量监测计、将在此处发挥出色的作用。  

    此致、