This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:TPS56637的2个问题(上电和最大输入电压)

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962961/tps56637-2-questions-for-tps56637-power-on-and-max-input-voltage

器件型号:TPS56637

大家好、我 将为我的系统使用 TPS56637。

使用 TPS56637有两个问题。

----------

问题1.

以启用 TPS56637  
'将 EN 驱动为高电平或使该引脚悬空将启用转换器。'

我想在输入电压上升时自动启用 TPS56637。  

您会通过哪种方式推荐这种方法? 两种方式是否具有相同的内部软启动时间? (TSS 持续2ms?)

使用两个电阻器从 VIN 分压以使 EN 变为高电平。

2、还是浮点?

----------------------------------

问题2.

TPS56637的绝对最大输入电压为32V。

工作最大输入电压为28V。

--------------------------------------------------

我将使用7s 锂离子电池作为该系统的一部分。 这将使最大 VIN 电压为29.4V。

因为电池中有过压保护、所以电池永远不会超过29.4V。

在本例中、我可以将 TPS56637用于该系统吗? (当我在系统中使用 TPS56637时,大约1.4V 将会结束)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1.两种方法都可以。 当 Vin>WAKE UP Vin 电压和 VEN>VEN>VENon (启用阈值)时,软启动将开始。

    2.在我看来、不建议将 TPS56637用于此系统。 由于瞬态中的绝对最大 SW 电压约为32.5V、这意味着如果 SW 上的振铃高于3.1V、则有损坏器件的风险。 很难确保、这对 PCB 布局有很高的要求。

    此致、

    Andrew