大家好、我 将为我的系统使用 TPS56637。
使用 TPS56637有两个问题。
----------
问题1.
以启用 TPS56637
'将 EN 驱动为高电平或使该引脚悬空将启用转换器。'
我想在输入电压上升时自动启用 TPS56637。
您会通过哪种方式推荐这种方法? 两种方式是否具有相同的内部软启动时间? (TSS 持续2ms?)
使用两个电阻器从 VIN 分压以使 EN 变为高电平。
2、还是浮点?
----------------------------------
问题2.
TPS56637的绝对最大输入电压为32V。
工作最大输入电压为28V。
--------------------------------------------------
我将使用7s 锂离子电池作为该系统的一部分。 这将使最大 VIN 电压为29.4V。
因为电池中有过压保护、所以电池永远不会超过29.4V。
在本例中、我可以将 TPS56637用于该系统吗? (当我在系统中使用 TPS56637时,大约1.4V 将会结束)
谢谢。