This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:

Guru**** 2535890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM61440, LM5145, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952833/lm25145

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件: LM61440LM5145LM5146-Q1

早上好、

我计划 在我的设计中使用 LM25145。  

我的输入电压范围为18V-26.4V。 预期 V IN 为24V。  

典型负载电流约为3.3A、最大电流约为4.1A。  

当我进行负载瞬态分析时、我看到有一些较大的过冲和下冲。 我认为可以通过添加额外的库并在 COMP 引脚上使用无源值来管理这些值。

负载瞬态的仿真电路和仿真结果如下。 您是否认为您可以帮助我将过冲和下冲降至最大值0.25V? 我将输出电容增加到了50uF、这已经有所帮助。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    下面给出了一种假设带宽充足时估算输出扰动的简单方法。

    Vp=[(L*DIout^2)/(2*Co*VL)]+[(RC^2*Co*VL)/(2*L)]

    其中:

    VP=Vout 瞬态

    DIOUT =负载阶跃变化

    COUT =输出电容  

    L =降压电感

    RC =输出电容的 ESR

    VL =最小电感电压、具体取决于 D

    如果 D<0.5、VL = VOUT

    如果 D>0.5、VL = VIN-VOUT

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    请发送完整的 LM25145快速入门计算器文件、以便我们可以检查您的补偿(该文件可从 LM25145产品文件夹下载)。 请注意、对于5V 输出、10uF 的输出电容在这里有点低。 我建议使用100uF/6.3V/1210陶瓷电容器。

    顺便说一下、我们拥有具有适用于该输入范围和输出电流的集成 FET 的转换器、例如 LM61440.36V/4A、这可能会提供更紧凑的解决方案。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、这里是快速入门计算器。 和新的仿真结果。 我愿意接受任何可帮助 me.e2e.ti.com/.../LM25145-Wide-Vin-Synchronous-Buck-Controller-Quickstart-Calculator-r12_2D00_7.7ze2e.ti.com/.../WBDesign31_5F00_Load-Transient_2D00_7.pdf 的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    继续操作、将输出电容增加到2 x 100uF/6.3V/1210。 该陶瓷电容在5V 时降至约40uF、因此请使用快速启动文件中的80uF 有效值。 然后针对开关频率(70-80kHz)的15%交叉、并使用文件中建议的补偿值。

    PS:输入电容器在这里占用空间很大--如果需要,您可以更改为2 x 10uF/50V/X7R/1210。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    通常、我为我的电容器选择双工作电压数。 如果输出为5V、我选择的电容器可以处理最小10V 的电压。  

    如果可能、我希望进一步降低负载瞬态。  

    顺便说一下、在8.4A 电流速率下、6-7 uH 电感器具有巨大的封装。 我可以使用4.8uH 并根据快速启动文件调整电路、并在 webench 中进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、Onur。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我的负载电流已更改、我更新了计算器工具。  

    我在原理图中使用了新电路、但电路出现故障。

    这很可能是由于补偿无源器件。 您认为可以在这里帮助我吗?

    如果我能获得快速响应、我会非常感激。

    此致、

    Onur

    非常感谢您访问 advancee2e.ti.com/.../Failed-Circuitry.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    需要针对施加的电压降低输出电容。 2个22uF/16V/X5R/1210在5VDC 下约为20uF (请使用 Murata 的在线模拟工具进行检查)。 考虑更改为47uF/10V/X7R 以获得更高的有效电容。

    在快速启动文件中输入正确的 effectiveCout 后、您可以使用建议的补偿值。

    您的布局是否与 LM5145/LM5146-Q1 EVM 类似? 请遵循数据表中的布局指南、并参阅应用手册 snva803。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!

    我将其更新为22x3uF、降至54左右、并使用了早期计算器中的建议值。

    我看到110mV 的过冲和下冲。 如果使用此 IC 是可能的、您是否认为您可以帮助我改进?e2e.ti.com/.../WBDesign31_5F00_Load-Transient_2D00_29.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    22uF 陶瓷电容器将随施加的电压降额。 对于此5V 输出、我建议使用2x 47uF/10V/X7R/1210。  每个电容在5V 时约为20uF、因此在快速启动文件中使用40uF、并将所需的交叉频率设置为 Fsw 的15%。 然后按照建议使用补偿值。

    此致、

    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我将使用 具有电介质 X7R 的 CC1206MKX7R7BB226 3x22uF 16V %20尺寸1206。  我不知道降额值、但我会检查。  

    我将所需的穿越频率设置为80kHz、然后将其设为开关频率的%15。  534*0.15约为80kHz。 并使用补偿值。  

    该工具中有一个名为 Rvin 的电阻器、其电阻值为2.2欧姆、默认情况下、我也可以在 webench 中看到它、但在快速入门计算器的设计稳压器选项卡中看不到它。

    它是一个非常小的值、并且连接到 Vin。 我从 Vin 引脚获得大约1安培的电流、2.2 Ω 将具有2.2瓦的电流。 或者我在这里缺少什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    该2.2欧姆电阻器仅用于滤除控制器 VIN 引脚的输入纹波。 如果从 Vin 到 GND 有足够的输入电容、则不需要该电容。 2.2欧姆电阻中的电流只是控制器的电源电流、因此 功率损耗 很低。

    就输出电容而言、 如果您需要严格的瞬态响应、则可能需要更多。 在使用80kHz 循环进行设计时,确保输出电容器的表征正确--使用快速启动文件作为指导。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用了3个47uF 1206封装电容器。 降额值为48uF。 我已将输出更改为5.14V、并使用快速启动中的补偿组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    您似乎需要额外的输出电容来进一步减少输出扰动。  希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我有3X 47uF C3216X5R1E476M160AC 48uF 的总降额值。  

    输出电压为5.14V、此设计用于4.5A 最大持续电流。  

    我使用了快速启动工具、将输出纹波设置为大约8-10 mV、并将输出降额电容调整为48、并使用了建议的补偿组件。  

    我不明白为什么您认为我需要更多的输出电容?  

    此致

    Onur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    输出电容越高、与改善瞬态响应相比就越重要。 如果仍有问题、请告诉我。 否则、我可以关闭该线程。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    谢谢、负载瞬态仿真看起来不太好、但比第一次仿真好得多、而且对我的应用来说仍然可以。

    谢谢。