您好!
我正在连接我的 TPS26632 Efuse 电路原理图。 现在、我的电路在10V 时不工作。 如果我绕过电子保险丝,电路工作正常。所以有一个限制,电子保险丝在电压低于11V 时不工作。
我的设备条件为:
欠压:最低9.5V
工作电压:10V
最大电压:35V
最大浪涌电流:3A
电流限制:5A
功率限制:62瓦
COUT =129.2 uF
我已经用新值替换了几个电阻器、使其能够在较低的电压下工作。 现在这些是我使用的值,但在冷启动期间,它在10V 时仍然不工作。 您能否告诉我要做的更改、使其在10V 下工作?
PLIM:62k Ω(62W)
ILIM:3K Ω(6A)
UVLO:R1- 750k 欧姆,R2- 150k 欧姆(7.2V)
CdVdT:10nF
谢谢你
Sreeneroop
10V 输入和7.5欧姆负载时的 Efuse 行为如下: