This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:EFUSE TPS26632在输入电压为10V 时不能正常工作

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962481/tps2663-efuse-tps26632-doesn-t-work-at-10v-vin

器件型号:TPS2663

您好!

我正在连接我的 TPS26632 Efuse 电路原理图。 现在、我的电路在10V 时不工作。 如果我绕过电子保险丝,电路工作正常。所以有一个限制,电子保险丝在电压低于11V 时不工作。

我的设备条件为:

欠压:最低9.5V

工作电压:10V

最大电压:35V

最大浪涌电流:3A

电流限制:5A

功率限制:62瓦

COUT =129.2 uF

我已经用新值替换了几个电阻器、使其能够在较低的电压下工作。 现在这些是我使用的值,但在冷启动期间,它在10V 时仍然不工作。 您能否告诉我要做的更改、使其在10V 下工作?

PLIM:62k Ω(62W)

ILIM:3K Ω(6A)

UVLO:R1- 750k 欧姆,R2- 150k 欧姆(7.2V)

CdVdT:10nF

谢谢你

Sreeneroop

10V 输入和7.5欧姆负载时的 Efuse 行为如下:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeneroop、

    欢迎使用 E2E!

    您的图像无法显示。 您能否重新发布它们? 您能否与 UVLO、输入电流、Vin 和 Vout 共享启动测试波形

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为10V 时、启动时的浪涌电流为1.8A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    感谢您的回答。  

    很抱歉、我现在没有设备来共享启动测试波形。  

    您能否帮助我找到使其根据上述器件条件正常工作所需的电阻器值?  

    我已打开所有选项卡、将电流限制增加到最大值、即6安、无功率限制、欠压锁定设置为7V、并将 dv/dt 电容器更改为10nF、这是其建议的最小值、但在10V 输入下仍然无法正常工作。  

    我还注意到、当我将 dV/dT 电容器更改为1nF 以允许更大的浪涌电流时、电路工作正常。 但是、由于它低于建议的最小值、我可以这么做吗? 请给出建议。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeneroop、

    看起来、缓慢斜坡的启动负载会导致器件热关断。

    它是否仅从 Cout 开始而不从 R-load 开始?  还是仅使用 R 负载而不使用 Cout?

    实际负载是多少? 当与实际负载对接时,它在10V 时工作是否正常?

    UVLO、输入电流、Vin 和 Vout 的启动测试波形将有助于调试。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    它是否仅从 Cout 开始而不从 R-load 开始?  还是仅使用 R 负载而不使用 Cout?

    它从 Cout 开始、并具有负载。  

    实际负载是多少? 当与实际负载对接时,它在10V 时工作是否正常?

    实际负载为7.5欧姆电子负载、当我绕过电子保险丝时、电路在10V 输入和7.5欧姆负载下工作正常。 当 Efuse 发挥作用时、它不再从10V 开始。  


    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    谢谢你

    Sreeneroop

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeneroop、

    我指的是您的终端负载。 在您的初始帖子中、您已经提到了使用 7.5欧姆负载的问题

    它是否仅从 Cout 电容器开始而没有 7.5欧姆电子负载?

    它是否仅从7.5欧姆电子负载开始而没有 Cout 电容器?

    请提供具有 UVLO、输入电流、Vin 和 Vout 的启动测试波形以进行调试。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    它从 Cout 电容开始、没有7.5欧姆电子负载。  

    很抱歉、我现在没有示波器来为您提供启动测试波形。  

    我还能为 dV/dT 使用1nF 电容器吗? 它低于其建议值。 没关系吗?

    谢谢你

    Sreeneroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeneroop、

    您可以对 dV/dT 使用1nF 电容、甚至可以将 dV/dT 引脚保持断开状态。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    感谢您的回复。

    将1nF 用于 dV/dT 将解决我的问题。

    谢谢、此致  

    Sreeneroop