This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12V 串联电池平衡

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ75614-Q1, BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961903/12v-series-battery-balancing

主题中讨论的其他器件:BQ75614-Q1BQ76PL536A

是否有任何芯片组可平衡4x12 (48V)锂电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我们目前不提供用于监控12V 电池的汽车芯片组、因为我们的目标应用是锂离子电池~4V 范围。

    如果您所说的是每节电池4V 与12节串联锂离子电池,那么您可能对面向48V 应用的 bq75614-Q1感兴趣: https://www.ti.com/product/BQ75614-Q1 。 目前该器件尚未完全发布、但计划很快发布。 您可以阅读简短的数据表、了解功能集的主要信息。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Taylor

    我在 TI 搜索的是 LTC3305 (线性技术- 12V 铅酸电池)等12V 锂离子电池。

    我们一直在为 BMS 电池阵列使用 BQ76PL536A。


    此致

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    抱歉、我们目前不提供此类器件。  

    此致、

    泰勒