请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ75614-Q1、 BQ76PL536A是否有任何芯片组可平衡4x12 (48V)锂电池?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有任何芯片组可平衡4x12 (48V)锂电池?
尊敬的 Roberto:
我们目前不提供用于监控12V 电池的汽车芯片组、因为我们的目标应用是锂离子电池~4V 范围。
如果您所说的是每节电池4V 与12节串联锂离子电池,那么您可能对面向48V 应用的 bq75614-Q1感兴趣: https://www.ti.com/product/BQ75614-Q1 。 目前该器件尚未完全发布、但计划很快发布。 您可以阅读简短的数据表、了解功能集的主要信息。
此致、
泰勒